Informazioni generali sull’applicazione
Con questa applicazione software è possibile programmare il Master dimmer SpaceLogic KNX. Il dispositivo può commutare e regolare carichi ohmici, induttivi o capacitivi. Il dimmer è progettato anche per lampade a LED dimmerabili e lampade a risparmio energetico. Ulteriori informazioni sui carichi collegabili sono disponibili in Impostazioni rapide per dimming e nella guida all’uso.
Il dimmer controlla la luminosità delle lampade collegate. È possibile impostare le funzioni di controllo singolarmente per ogni canale di uscita del dimmer.
È possibile aggiungere al dispositivo fino a due estensioni Master dimmer universale KNX o Commutazione/Oscuranti. Si ottengono così le seguenti combinazioni:
|
Master |
Estensione 1 |
Estensione 2 |
Uscite |
|---|---|---|---|
|
MTN6710-0102S |
- |
- |
2 x regolazione |
|
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
- |
4 x regolazione |
|
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
MTN6810-0102 |
6 x regolazione |
|
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
MTN6805-0008 |
4 x regolazione
e |
|
MTN6710-0102S |
MTN6805-0008 |
MTN6810-0102 |
4 x regolazione
e |
|
MTN6710-0102S |
MTN6805-0008 |
MTN6805-0008 |
2 x regolazione
e |
Le impostazioni di base del dispositivo sono presenti nella scheda Impostazioni generali. Qui viene definita la configurazione del dispositivo dal master e dalle estensioni. Qui è anche possibile specificare le funzioni delle uscite. (Impostazioni generali). Le funzioni delle uscite sono parametrizzate nelle schede Impostazioni rapide e Impostazioni estese delle uscite per la regolazione, la commutazione, le tapparelle e gli oscuranti.
Impostazioni rapide per dimming
Impostazioni rapide per commutazione
Impostazioni rapide per oscurante/tapparella
Impostazioni rapide per tapparella
Impostazioni estese per regolazione
Impostazioni estese per commutazione
Impostazioni estese per oscurante/tapparella
Impostazioni estese per tapparella
A seconda delle necessità è possibile utilizzare le Impostazioni estese del dispositivo per configurare le impostazioni generali dei dispositivi. (Impostazioni estese).