MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tempi di ritardo della funzione centrale

I tempi di ritardo per tutti i canali sono parametrizzati nella scheda Impostazioni estese.

Impostazioni estese

Ritardo delle funzioni centrali tutti i canali (0...255, unità = 100 ms)

0

 

Tempo tra funzioni centrali per canale (2...255, unità = 100 ms)

5

La funzione centrale ha la stessa priorità della normale funzione di commutazione. La ricezione di un nuovo valore oggetto tramite l’oggetto centrale equivale alla ricezione di un nuovo valore oggetto per l’oggetto Commutazione dell’uscita.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?