MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Abilitazione delle scene

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscuranti/tapparella

Impostazioni rapide per oscurante/tapparella

 
 

Scene

Disattivato

 

Attivato

-Impostazioni scena

Impostazioni scena

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?