MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamento all’accensione (tramite oggetto Commutazione)

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Impostazioni rapide per dimming

 

Comportamento all’accensione (tramite oggetto Commutazione)

Luminosità massima

Ultima luminosità (memoria)

Luminosità selezionabile

 

Luminosità iniziale in %

100 (1-100)

Impostazioni possibili:

  • Luminosità massima
    Il canale di uscita è impostato sul valore che è stato impostato nel parametro (B) Luminosità massima in %.

  • Luminosità selezionabile
    Per questo valore compare un parametro aggiuntivo. Luminosità iniziale in %
    L’uscita commuta sulla luminosità iniziale impostata con un telegramma “1”. Il valore della luminosità iniziale non deve superare il valore di regolazione massimo. La luminosità massima in uscita è sempre limitata dal valore di regolazione massimo. I valori superiori per la luminosità iniziale vengono ignorati. Se la luminosità iniziale selezionata è inferiore al valore di regolazione minimo, viene ignorato anche questo valore. In questo caso, come valore iniziale viene utilizzato il valore di regolazione minimo.

  • Ultima luminosità (memoria)
    Dopo un telegramma “1”, l’uscita viene reimpostata sull’ultimo valore di luminosità che aveva prima dello spegnimento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?