MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funzione di durata della temporizzazione (timer scale)

Questa funzione consente di accendere un’utenza, ad es. le luci di una scala, tramite un telegramma bus e di spegnerla automaticamente dopo una durata impostata. Per lo spegnimento non è quindi necessario alcun telegramma bus generato manualmente o automaticamente. L’attuatore esegue l’operazione di spegnimento in modo indipendente e in base al controllo a tempo.

Sono disponibili due tipi di funzioni per la durata della temporizzazione:

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Durata della temporizzazione

 
-Impostazioni di tempo

Durata della temporizzazione

Disattivato

Fisso

Variabile

Dopo l’abilitazione della funzione di durata della temporizzazione corrispondente viene visualizzato il rispettivo oggetto di gruppo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?