MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Blocco del modo automatico

Se il funzionamento con priorità uguali per il funzionamento manuale e la modalità automatica non è sempre adatto per l’applicazione in uso, è possibile disabilitare e riabilitare la modalità automatica secondo le necessità tramite un oggetto aggiuntivo:

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Tapparella

Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Modalità automatica

   

Blocco del modo automatico

Disattivato

Attivato

   

Blocco automatico

Con valore oggetto “1”

Con valore oggetto “0”

   

Stato del blocco automatico

Disattivato

Attivato

   

Reazione alla disattivazione del blocco automatico tramite oggetto

Nessuna reazione

Accetta posizione automatica corrente

Una volta abilitate le funzioni “Blocco del modo automatico” e “Stato del blocco automatico”, sono disponibili nuovi oggetti di gruppo per il canale.

  • L’oggetto di feedback invia un “1” se il blocco automatico è attivo.

  • L’oggetto di feedback invia uno “0” se il blocco automatico è inattivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?