MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funzionamento ETS

Le tabelle con descrivono le impostazioni dei parametri nell’ETS.

Le principali voci di impostazione si trovano a sinistra. I parametri specifici e le relative impostazioni dei valori sono a destra.

Impostazioni aggiuntive

Sicurezza del dispositivo

 
 

Sicurezza del dispositivo

Con valore oggetto “1”

     

Con valore oggetto “0”

     

Disattivato

   

Controllo del tempo di ciclo per l’oggetto di sicurezza (0 ... 255, unità = 1 s, 0 = inattivo)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?