MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Durata di temporizzazione variabile

Con Durata di temporizzazione variabile viene definito un tempo compreso tra 0 s e 65.535 s tramite l’oggetto Temporizzata variabile (2 byte DPT 7.005 tempo (s)), ad esempio mediante un pulsante. In questo modo è possibile specificare la durata della temporizzazione da luoghi diversi a seconda della situazione desiderata.

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Durata di temporizzazione variabile

-Impostazioni di tempo

Spegnimento manuale

Active

Non attivo

 

Prolungamento tempo

Non riavviabile

Riavviabile

Riavviabile a valore superiore

Riavviabile ed estendibile

   

Numero max aggiunte

2 (2 - 5)

 

Numero di preavvisi

0 (0 - 5)

 

Avviamento allarme (5...255, unità = 1 s) prima della fine

20 (5 - 255)

   

Suggerimento: la durata della temporizzazione deve essere superiore o uguale al tempo di preavviso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?