MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Curva di regolazione definita dall’utente

È possibile memorizzare una curva di regolazione definita dall’utente per lampade o comportamenti di regolazione speciali.

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Impostazioni rapide per dimming

Curva di regolazione

Definito dall’utente

 

- Curva di regolazione definita dall’utente

Curva di regolazione definita dall’utente

 
   

Numero di steps aggiuntivi

1 (0-3)

Il numero di steps (punti) nella curva può essere impostato da 0 a 3.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?